结果:找到"阻抗 射频 天线 高速",相关内容1000条
  • 关于不同打板批次的天线阻抗匹配问题
  • 我准备打样的是一块2.4GHz射频的板子,预留了芯片天线的Π型网络做芯片天线的阻抗匹配;注:是芯片天线的阻抗匹配,不是板子的阻抗管控噢;想请问下大家:1.如果首次打板回来后,做好了阻抗匹配,选型好Π型网络里元件的参数,要怎么返工贴这一批板子呢?2.如何保证后续在嘉立创打不同批次该板子的一致性?好让Π型网络中的元件能发挥到最佳的效用。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:AaronChan 发帖时间:2024-06-01 23:18:00
  • LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线
  • LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线模块的输入输出端口,在电路分析上,一般简单表征为电阻来进行计算和分析。但多数情况下,这些端口并不是纯电阻的特性,更精确一些,它可能是电阻电容以及电感的组合,表现为非线性。我们称之为阻抗,比如输入阻抗,输出阻抗。随着通过的信号的频率变化,阻抗也会响应的变化。大厂出的一些成品,比如芯片,或者模块,一般会提供给客户所需要的阻抗频响曲线,我们通过查看产品数据手册就可以找到。大多数情况下,模块是工程师自己设计搭建的,是没有现成的阻抗频响曲线的,这时候如果要验证设计的品质,我们就需要测试端口的阻抗曲线做参考和决策。LOTO示波器总结众多的测试经验和考虑各种需求,最近推...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器,响曲线 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-05-19 10:30:00
  • 高速线缆现在发展到什么情况了?
  • 根据全球权威调研公司IDC公布的数据,未来5年,中国服务器行业持续高速增长,交换机市场与服务器等比例高速增长,高速线缆、组件、连接器将迎来快速发展期,单单国内市场也将达30亿美金。而我们常用的高速线缆有DAC(DirectAttachCable)直连铜缆和AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆。DAC由于传输距离较短所以一般用于机柜内设备间的互连,而AOC有源光缆的传输距离相对长些,所以应用于机柜间设备的互连较多。DAC和AOC最常规的应用是以太网数据通信,在明亮洁净舒适的机房内,温湿度都有较好的控制,高速线缆满足商业级0~70度即可使用。数据中心采用的TOR架构,接入层交...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-25 11:50:00
  • LCEDA支持阻抗布线吗?
  • 现在设计射频电路,需要阻抗布线。因为LCEDA的库使用起来很方便(实时库存+轻量),可能对于新手很友好,但是一些高级功能可能比较少吧。希望能加入阻抗布线,可以根据嘉立创自己的板参数一键设置,非常方便实用
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:HexAI 发帖时间:2019-10-11 15:28:00
  • 2层板如何控制阻抗?
  • 本来想在嘉立创打样,然后调试天线,现在看了另一个同学发的帖子有点慌,如果按一定宽度走线之后,下次再做阻抗变了,花钱调试的天线不就不好了?大家有什么建议?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:ukiss 发帖时间:2018-12-14 13:40:00
  • 嘉立创能做阻抗连线吗
  • 现在板上有一根接天线的PCB连线,要做成50欧阻抗,嘉立创是否能做这样的阻抗线?论坛里有哪位同仁在嘉立创做过这样的线吗?
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 线,50欧 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2017-08-03 17:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: